This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:浮点与 IQ 数学库

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601495/ccs-tms320f28069m-floating-point-vs-iq-math-library

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们使用 F28069M launchpad 和 Control-Suite 程序(C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_v105\PM_Sensorless)来运行 PMSM 电机。  在该程序中,所有数学模块都是使用 IQMath 编写 的,并且还提供了所需的 CPU 时钟周期数。 我添加了相同的图像,显示它需要844个 CPU 时钟周期。

我的问题是:

由于器件是浮点器件,如果我 将所有模块转换为 浮点器件,  可能需要的 CPU 时钟周期是多少。

2.将其转换为浮点值的效果是什么,比如系统的准确度、稳定性.....

我已经阅读了 IQMath 文档。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN ROM 目前不支持原生 FPU;它是为 F28004x 器件计划的、但无法在所有当前发布的器件上正常工作。 我们目前不建议将 InstaSPIN-FOC 关键功能从 IQMath 更改为 FPU。 如果这样做、则必须确保传递到 EST 和 CTRL 的所有值都正确。

    因此、我们目前没有浮点模块实现的基准测试。

    肖恩