This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:TMS320F28377D 和 SRAM 2M -连接问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601272/ccs-tms320f28377d-tms320f28377d-and-sram-2m---problem-with-connection

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我在信号存储器 SRAM (ISSI IS64WV204816DBLL)与 MCU TI TMS320F28377D (EMI1控制器)的正确连接方面遇到问题。 请看、我在存储器方面介绍了该原理图

对于 MCU 端、我具有以下信号连接:

我的问题:

1、当地址 A0..A20的存储器信号存在时、如何将 SRAM 存储器连接到 MCU? 在参考手册 MCU 中、我读出信号地址 A0必须连接到 EM1BA1 MCU 引脚-这是正确的路由?

2.如何将 SRAM 存储器的 UB 和 LB 信号连接到 MCU?这些信号应连接到 MCU 引脚:EMIF1DQM0和 EMIDQM1? 这是正确的信息? 我将 该信号连接到典型 GPIO、因为我使用引脚 EMIF1DQM0和 EMIDQM1作为地址 EMIF1A15和 EMIF1A16。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的帖子中的附件未正确显示、因此我们无法看到原理图。

    [引述] 1. 当地址 A0..A20的存储器信号存在时、如何将 SRAM 存储器正确连接到 MCU? 在参考手册 MCU 中、我读出信号地址 A0必须连接到 EM1BA1 MCU 引脚-这是正确的路由? [/报价]

    这对于16位存储器器件是正确的。

    [引述] 2. 如何将 SRAM 存储器的 UB 和 LB 信号连接到 MCU?-该信号应连接到 MCU 引脚:EMIF1DQM0和 EMIDQM1? 这是正确的信息? 我将 该信号连接到典型 GPIO、因为我使用引脚 EMIF1DQM0和 EMIDQM1作为地址 EMIF1A15和 EMIF1A16。 [/报价]

    没关系。 请注意、C28x 是16位处理器、因此最小存取大小为16位、因此您可以将存储器的 UB 和 LB 引脚绑定到板上的有效值、因此不必使用 GPIO 引脚。

    另请注意、Ba1与 A19进行多路复用、因此可用地址范围仅为 Ba1、A0..A18、它仅允许访问1M x16 (2MB)的存储器大小。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢 Vivek Singh 的答复。  我尝试发送我的原理图。 SRAM 原理图:

    MCU 原理图:

    请查看我的 MCU 产品说明书-请检查我的 MCU SRAM 存储器与 MCU 的连接吗?

    谢谢你。