This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:AIO 和 ADC 设置

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600890/tms320f28027f-aio-and-adc-setup

器件型号:TMS320F28027F

您好!  

我想知道是否有一种方法可以使用板载 AIO xx、以及如何使用它。  

我看不到可以将多路复用器设置为模拟输入和输出的位置。 我能否驱动模拟输出来驱动 LED?

我已经用完了 GPIO、希望使用某种器件来驱动 LED。  

这里是否有任何其他可用于驱动 LED 的选项?

此致、

Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    AIO 功能与 GPIO 非常相似您应该按照 《系统控制和中断参考指南》第4.2节"配置概述"中的步骤操作。 要将 AIO 设置为 IO、您需要配置 AIOMUX 寄存器、同一文档的表59详细介绍了该寄存器的选项。

    获得 AIO 设置后、您应该知道一些事项。

    1. AIO 没有内部上拉电阻
    2. AIO 引脚具有可供拉/灌的最大电流、 数据表 表5.3建议运行条件(+/-4mA)中对此进行了详细说明

    您可以驱动 LED 吗? 是的、但是 如果您的 LED 需要的电流大于引脚提供的电流、则需要使用某种缓冲器。

    此致、
    Cody