This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 PWM 死区使用

Guru**** 2564250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601188/tms320f28335-tms320f28335-pwm-dead-band-use

器件型号:TMS320F28335

您好、专家、

我使用 TMS320F28335 EPWM1溢出中断、中断周期为62.5us、16k、ePWM 为减法计数。 将在零加载 CMPA。

我的软件在中断的某个时间将超过62.5us。 我想与您一起检查此状态是否可以在 EPWM1A 和 EPWM1B 之间改变死区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、您需要修改 ISR 中的死区设置、该设置可能与 PWM 模式不同步。 死区寄存器(DBCTL、DBRED 和 DBFED)可以随时写入、但在 F28335上、它们都不会被影子化、因此更新会立即生效。

    我不确定我是否完全理解了该问题、因此如果这不能回答、请发帖。

    此致、

    Richard