This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SFRA 是否可用于获取解决方案适配器之外的任何电路板和代码的波特图?

Guru**** 2579245 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600909/tms320f28379d-can-sfra-be-used-to-get-the-bode-plot-of-any-board-and-code-exclude-from-solution-adapter

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、我想知道、如果我使用 C2000 MCU 构建电路板并自行编写代码、我可以使用 SFRA 来获取系统开环的波特图吗?

还是 SFRA 只能在解决方案适配器提供的项目中使用?

如果可以在任何 C2000电路板中使用、我应该采取哪些步骤?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我能够采用一个没有 SFRA 的 TI 项目 HVPS_VMC_F28069、并添加了串行端口 SW 以运行 SFRA。
    这是解决该问题的另一个线程。

    e2e.ti.com/.../529228