This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:是否支持上双工模式?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600708/launchxl-f28377s-upp-duplex-mode-able

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

您好、TI 论坛、

我对 F28377S 的 uPP 模块还有另一个问题 µC。 我使用 uPP 在两个微控制器之间进行了单工通信。 但我的项目需要双工通信。

F28377S 微控制器是否能够执行双工模式?

我阅读 wiki-ti 方面的内容。 µC 这个网站、我知道 μ 需要通道 B 具有功能 uPP 的其他引脚。或者、我是否可以使用正常 GPIO 为双工模式的通道 B 馈电?

"Half"还是"Full (全双工)"模式、uPP 能够实现这一模式?

n´t F28377s µC μ s 能够执行 uPP-双工模式、则可以从 TI 调用一个 μ s 或 DSP、该 DSP 能够执行 uPP 双工模式。

提前非常感谢!!!

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    upp 仅支持单工模式。 这是 IP 功能的一部分。 在双工模式下、您需要考虑一些其他 IP (例如 SPI)。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek Singh:
    感谢您的回答。

    如果 uPP 仅支持单工模式、为什么可以在 uPP 的设置中选择双工模式? 因此、我认为一个处理器至少支持具有双工模式的 uPP。
    在 wiki 侧 processors.wiki.ti.com/.../Introduction_to_uPP 上有一个"高速数据传输到 FPGA 或外部 uPP"图。 在这张图片中、通道 A 和外部器件之间有从 DSP 到外部器件的线路。这种单工模式也是吗?

    很抱歉这个问题、但 IP 意味着什么? IP 内核? 接口外设?

    再次表示感谢。
    此致、
    Stefan