This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何将外部存储器与 EMIF 连接

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600626/tms320f28379d-how-to-connect-external-memory-with-emif

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DLAUNCHXL-F28379D

如何连接外部存储器?

是否有要使用的连接器电缆?

支持哪些类型的存储器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、根据需要将存储器包含在定制 PCB 设计中。  EMIF 控制和数据信号被路由至板载存储器。

    对于 TMDSCNCD28379D 和 LAUNCHXL-F28379D、PCB 上有一个可访问 EMIF 引脚的高密度连接器。  应该可以构建一个具有外部存储器的子卡、这些存储器通过连接器进行连接。

    EMIF 支持 SDRAM 和 ASRAM 存储器接口。