This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600630/c2000-gang-c2000-gang

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

您好!

我正在使用提供的示例 DLL 开发 C#程序以控制 C2000 Gang 编程器。 我对 InteractiveProcess (Int32 lTime)语法有问题、它不响应并使器件挂起。 在使用此函数之前、我想先设置什么、我的目的是使其像交互模式下的 C2000 Gang 编程器 GUI 一样工作、该 GUI 使用 PC 中的文件进行闪存、而不是从图像存储器进行闪存。

我面临的另一个问题是使用 GetProgressStatus (void* lPdata)。 您能为我展示一些示例吗?

此致

Hafiidz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hafiidz、

     

    感谢您使用我们的工具。 请下载适用于 MSP-GANG 的最新软件

     www.ti.com/msp-gang

    您将找到具有交互模式的示例(采用 CPP、但您可以通过 C#实现硅质模式)。 软件结构与 C2000-GANG 中的结构相同。 以上示例很有用。

     

    BTW–我假设您使用的映像模式不是每次重新加载映像、而是针对特定应用程序重新加载一次映像。 您可以对映像存储器重新编程10000次、之后映像可能会损坏。

    此致、

    Gregory Czajkowski

    Elprotronic Inc.