This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:可以使用 InstaSpin 控制大型(几兆瓦级)中压感应电机

Guru**** 2767115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600399/tms320f28069f-can-instaspin-be-used-for-controlling-large-few-megawatt-range-medium-voltage-induction-motor

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我叫 Yoram、来自 Solcon Industries。

我们有一个使用标量 v/f 控制的高功率中等电压驱动器(6600V/750A)。

它是一款3级 NPC 型逆变器。

中压 IGBT 在每次开关产生少量 joul 的热量时要慢得多。

为了降低 IGBT 的功率损耗 、使用了低开关频率。

典型值为500 - 600Hz。

相比之下、大型低压电机的频率为几 KHz、小型电机的频率更高  

我们考虑使用 InstaSpin FOC 来实现矢量控制。

我的问题:

具有以下特性的 CAN InstaSpin 功能正常:

-超大型电机(100kW 至10MW 的范围)

- 500Hz 的低开关频率

您是否对用于大型电机的 InstaSpin 有任何经验?

非常感谢、

约兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了识别电机参数、InstaSPIN 需要锁定转子以识别 RR 和 LS、很难在这样的高电压和功率电机中进行此锁定。

    实际上、这个应用最好使用 v/f 控制、使用任何 FOC 控制并不是一个好主意、因为你必须使用非常低的 PWM 频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    但是、
    尽管存在一些困难、但制造大型中压电机驱动器的大多数(甚至是所有)公司都使用矢量控制或直接扭矩控制。
    我仍然有兴趣获得有关 instaspin 可以使用的最小开关频率的答案(来自 ti 或非常了解 FOC 的人)。
    参数识别过程有多长时间?
    不能这样做、扭矩将非常低=>电机将保持静止?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 InstaSPIN 中的 ACI 参数识别、必须锁定电机并使其完全静止。 除非电机速度也很低、否则使用非常低的 PWM 频率来实现电流闭环控制并不容易。