This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:XINT2SOC 延迟

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600302/ccs-tms320f28035-xint2soc-latency

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的朋友:

我有一个问题、在触发 SOC 信号之前、应用到相应 GPIO 引脚的外部信号之间 XINT2SOC 的延迟是多少?

谢谢、

Arief、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    触发 SOC 的外部 GPIO 引脚的延迟约为 3  个 CPU 时钟周期。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回答。