This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《在 F28069上运行参考设计的帮助》(SPRABW0B)

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600633/help-with-running-reference-design-on-f28069-sprabw0b

您好!

我已在我的 Piccolo F28069 controlCARD 上构建了参考设计 DeadBandPWM_FFHL_closedloopV3。 我认为这是 SPRABW0B 设计的程序。 但是、按下运行按钮后~1-2秒、对应于 ePWM4a 和4b 停止开关的 GPIO 06和07。 GPIO 06保持高电平、而 GPIO 07保持低电平。 其他波形看起来正常。 这只是在没有 feedback.e2e.ti.com/.../DeadBandPWM_5F00_FFHL_5F00_closedloop_5F00_V3-_2800_2_2900_.zip 的开发板上运行

除了确保链接了正确的 include 之外、我没有修改任何代码。

有什么想法吗? 我应该检查什么?

谢谢。