This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:Launchpad F28379D#39;s 模拟输入 ADCINA2始终为3V???

Guru**** 2576395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599673/ccs-launchxl-f28379d-launchpad-f28379d-s-analog-input-adcina2-is-always-3v

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我使用的是 Launchpad F28379D。 我在 ADCINA2之前将电流传感器连接到模拟缓冲器。 然而、即使 没有 ADC 输入缓冲器电路、ADCINA2也始终为3V。 我已经检查了原理图、但无法找出问题。

其他 ADCIN 正常。

请帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dam、

    受影响的 LaunchPad 将 ADCINA2短接至 VREFHIB。 此错误是由过孔交叉迹线引起的。 建议用户避免使用 ADCINA2。
    请阅读此帖子:
    e2e.ti.com/.../581950

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 TI 为什么会因该错误而停止销售此套件! 我是在2W 之前购买的。
    是否有任何更新版本即将发布?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dam、

    该套件在大多数应用中仍然可用。 请避免将 ADCINA2用于此版本的电路板。

    目前正在开发修订版2.0。 我们预计9月发布。

    谢谢、
    标记