This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:电流消耗 IDD

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600386/tms320f28379d-current-consumption-idd

器件型号:TMS320F28379D

在 SPRS880G 的表5-1中、200MHz 下的电流消耗 列表中 IDD 的最大值为440mA,、但在图5-1中、当频率为200MHz 时、IDD 的电流约为480mA、哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    表5-1 IDD 电流的数值更准确、因此请使用440mA 作为最大电流。

    图(图5-1)表示整个频率范围内的电流斜率、并指示频率变化时电流的增加/减少。 我们将对其进行更改、以匹配表编号、从而避免将来出现任何混淆。

    此致、
    Nirav