This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:为什么28075 ADC 转换时间这么长(__LW_AT__325ns)

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600509/tms320f28075-why-the-28075-adc-conversion-time-so-long-325ns

器件型号:TMS320F28075

为什么28075 ADC 转换时间这么长(__LW_AT__325ns),28335上的值是80ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuai、

    该器件使用不同的 ADC 架构。

    除其他更改外、这允许在单个器件上使用多个 ADC 实例。 根据封装的不同、如果 F2807x 器件具有3个 ADC、您可以在325ns 内获得3个并行样本、而 F28335需要大约240ns (并且只能同时获取2个样本)。

    与 F2833x 相比、F2807x 器件上的精度也得到了大幅提高。