请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们将 F28035用于某些应用、现在我们需要在 CLA 上实现一些功能。
我们下载的所有示例似乎都不完整、或者无法在 CCS v6或7下运行。 可用的示例不包含.cmd。 是否有可 使用 CLA 运行的完整架构?
您建议从哪个完整示例开始、并学习如何使 CLA 运行?