This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:LaunchXL 不工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600300/ccs-tms320f28379d-launchxl-not-working

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我刚获得了带有28379D 的 Launchpad、并期待着开始-但我无法导入示例代码(甚至是闪烁代码)、因为 CCS 说该项目使用较旧的编译器版本 C200015.12、不可用。 如果我转到查看并检查更新、则不会显示任何内容、它会显示无法联系应用中心-我的互联网连接良好、因为我可以发布此帖子。

我可以从何处下载此版本的编译器? 我下载了具有相同版本号的 C2000Ware、但我不确定还需要做什么!

Vaidi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 正确安装了 c2000ware、您应该能够在 CCS->View->Resourse Expler 中查看。

    然后在软件下,可以使用 c2000ware --xxxxx。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、

    感谢响应-实际上、我无法使用 Resource Explorer 找到该工具、因为它安装在我的下载文件夹中的文件夹中、而不是我所期望的 c:\ti 文件夹中。

    我现在可以找到并编译28379的示例。

    再次感谢。

    Vaidi。