This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:适用于 C2000系列 MCU 的 FFT 库

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600146/tms320f28377s-fft-library-for-c2000-series-mcus

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、TI 社区、

我当前正在尝试转换使用 ADC 采样的正弦波、该 ADC 存储在长度为256的缓冲阵列中。 我四处看看、但似乎无法找到具有 FFT 的数学库。 不过、通过查看此论坛、我知道 C2000系列 MCU 有可用的 FFT 函数。 我想知道是否有人可以向我指出一些资源的方向、这些资源可以帮助我实现真正的快速傅里叶变换(FFT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenden、

    如果您使用的是 controlSUITE、您可以在以下位置找到一些涉及 FFT 的好示例:
    \controlSUITE\libs\DSP\FPU\

    (更具体地说,在 F2837x 中: \controlSUITE\libs\DSP\FPU\v1_50_00_00\examples\FFT\)

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett