This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CAN#39;t 使用 C2000和 SDFlash 连接到器件

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599987/tms320f28335-can-t-connect-to-device-using-c2000-and-sdflash

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、我正在尝试将项目写入 TMS320F28335。 该器 件位于具有其他芯片/组件的电路板中、并使用缓冲 JTAG 接口在电路中进行编程。 该芯片直接焊接到电路板上、因此我无法将其移除。 我有3个上述板、其中2个有几乎相同的问题(我无法写入芯片)、第3个工作正常。 我正在使用 SDFlash 对芯 片进行写操作、当我这么做时、我会得到"Otis error、Error =-1135"、但我找不到任何资源来告诉我错误代码的含义。 它还告诉我"与目标的仿真连接失败"。

我已将 JTAG 连接到芯片上的各个引脚进行了范围划分、并通常将其与电路板/芯片上工作正常的信号进行比较、并且没有明显的差异。 这也告诉我、信号到达芯片、所以缓冲电路不会出现问题。 我已经检查了芯片上的所有电源引脚、以确保它接收到适当的电源、并且针对振荡器输入/输出也是如此。 电路板上的芯片已被 TI 更换、仍然存在同样的问题。 在不起作用的2个电路板/芯片上、它们从未工作过完成任何编程、因此电路板基本上是全新的。 该板由我的公司生产、通常没有这样的问题。 如果有任何帮助或建议、我们将不胜感激! 我也想了解更多有关错误代码的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达斯丁、

    "到目标的仿真连接失败"错误通常是由 JTAG 接头和 MCU 器件之间的不良连接引起的。 请检查 TRSTn 信号是否通过强(2.2K 左右)电阻器拉低。 您还可以下载控制套件示例并将原理图与以下原理图进行比较:C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2833xHWdevPkg。 3个完全相同的板中的一个可以正常工作、这一事实表明其他2个板存在硬件问题。

    此致、
    Peter