This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:与 DRV8301-HC-C2-KIT 有何区别?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, DRV8301, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600061/drv8301-69m-kit-difference-to-drv8301-hc-c2-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:INSTASPIN-BLDCDRV8301controlSUITEMOTORWARE

您好!

 在 DRV8312-69M-KIT 随附的"用前必读"文档中、有以下信息:

"在 DRV8301-HC-C2-KIT 和 DRV8301-RM48-KIT 等其他套件配置中也作为逆变器电路板提供"


这些"其他套件配置"是什么意思? 我在控制套件中也找不到套件的任何示例项目或文档。   在 DEV_Kits 文件夹中、DRV8301-HC-C2-KIT 套件只有一个子目录-它是否完全兼容、我是否可以改用此文件夹中的信息和代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jakub、
    DRV8301 Rev D EVM 板用于多个套件(与不同的 controlCARD 一起封装、不同的 controlCARD 随后具有不同的软件包和控制解决方案)、这些套件具有不同的器件型号。 例如、-HC-C2版本使用 F28035 controlCARD、并通过 controlSUITE 提供基于 InstaSPIN-BLDC 和无传感器 SMO 的 FOC

    您的版本(-69M)支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION、通过 MotorWare 提供支持
    运行 MotorWare.exe 并在"Resources for this specific 逆变器 board (DRV8301)(资源)"下查找相关文档。

    有两个 GUI -查看 GUI 用户指南-一个是技术演示、另一个是(通用)、用于在大多数 MotorWare proj_lab##项目中进行代码检测。

    按照 InstaSPIN 实验室和用户指南进行分步开发。