This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:InstaSPIN-BLDC (梯形)

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE, TMS320F28069, INSTASPIN-BLDC, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599791/drv8301-69m-kit-instaspin-bldc-trapezional

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARETMS320F28069INSTASPIN-BLDCTMS320F28035

您好!"
我有 DRV8301-69M 来了解有关无刷电机的信息。 但 FOC 非常困难、因此我想从梯形换向开始。  我尝试按照 “DRV830x-HC-C2-KIT How to Run Guide”中的说明操作 ,但脚本控制台出现错误:

JS:>loadJSFile "C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\PM_Sensorless\AddWatchWindowVars_F2806x.js"
缺少;语句之前(C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless\AddWatchWindowVars_F2806x.js#5)

我在一些帖子中看到了有关如何执行该操作的说明、 但我不熟悉 TI、也不理解。
我该怎么做? 谢谢。

此致
Daniel Mueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您没有在默认目录中安装 controlSUITE、因此工程无法找到此文件。 您可以从项目中删除它并再次添加它。
    BTW、您需要更改 F28069_xx.cmd 文件 F28069M_xx.cmd 要使用 F28069M 运行项目、您可以在 motorWare 软件中找到 F28069M_xx.cmd、PM_sensorless 是 FOC、而不是梯形控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 什么是默认目录? 您是指-> C:\Program Files\controlSUITE?


    抱歉、我认为它是梯形的。 但另一个程序 instaSPIN-BLDC 没有 TMS320F28069的设置。 如何使用它们?(请提供说明)
    还是应该购买 TMS320F28035 controlCARD?