This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:预期的交流电机性能

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599846/tmdshvmtrinspin-expected-ac-motor-performance

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

我已经开始使用高压 instaspin 套件来驱动一个三相交流感应鼠笼电机。  特别是使用无传感器 FOC 算法/库 /运动实验室。  但是、我的问题更笼统...

给定一个典型的三相线路驱动 B 类电机、该电机具有 一定的速度-扭矩曲线、以及一个额定扭矩值、在该值下、电机可以在不超过热性能的情况下运行 X 分钟。

在我尝试 在 其自然速度-扭矩曲线包络内的不同工作点运行时、不清楚我应该从使用 FOC/Instaspin 算法驱动的交流感应电机获得什么样的性能。

使用 FOC / Instaspin ALG 控制时、我是否应该能够在上述相同额定转矩下以25%至50%的自然转速运行同一个交流电机、并且仍然至少保持 X 分钟的运行时间?  (或者是否有高损耗/加热 开始起作用??)

2.使用 FOC/Instaspin ALG 控制时、我应该能够在原始速度-扭矩曲线包络内的任何位置运行相同的交流电机吗?  (或者 、在 自然线路驱动方法通常不存在的情况下、高损耗开始爬行的位置是什么?)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 是一种无传感器磁场定向控制、可独立控制 ACI 或 PMAM 的转矩和磁链、可在额定转矩/负载下以低速至额定转速运行 ACI 电机。 在额定转矩下、ACI 电机可在额定转速的25%~50%下实现良好性能。
    您需要使用 lab02b 来识别正确的电机参数、然后在 user.h 中将其设置为全速范围内无传感器的 RUM ACI 电机、无需使用任何其他启动过程。