This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:我们#39;正在考虑升级具有浮点功能的 F2812电路板、是否有任何关于处理器的建议?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599895/tms320f2812-we-re-considering-upgrading-our-f2812-boards-with-floating-point-any-suggestions-for-processor

器件型号:TMS320F2812

我们需要重新设计我们销售的电路板、因为器件会过时。 该板使用 F2812、我们正在考虑升级到具有本机浮点功能的芯片。 我们有几个与电路板捆绑的复杂 C 代码程序、因此、如果可能、我们希望保持一定程度的软件兼容性。 您是否对要考虑的好芯片有任何建议?

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳埃德

    我建议您查看 F28377D。  它是具有200MHz 浮点性能和多个 CPU 加速器的最新双核器件。  您将需要执行一些软件移植、但这一切都应该非常简单、并且您将获得更多的性能。  它与 F2812兼容的汇编代码。

    产品文件夹位于此处: http://www.ti.com/product/TMS320F28377D

    如果您不需要所有性能、则会有成本更低的单核型号。  您可以在产品文件夹中找到"LaunchPad"开发工具、该工具可帮助您进行评估。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息、我对此表示赞赏。 我们将对此进行研究。
    劳埃德