This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S LunchPad ADC 电压基准(VREFLO 和 VREFHI)默认值?

Guru**** 2573095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599799/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s-lunchpad-adc-voltage-reference-vreflo-and-vrefhi-default-value

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你好

在没有用于 ADC 转换的外部电压基准信号(VREFLO 和 VREFHI)的 TMS320F28377S 上、它们的默认值是多少以及我们如何设置它们?

Tnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohammadsadegh、

    VREFLO 必须一直被连接至 VSSA。 VREFHI 必须被连接至一个介于2.4V 和 VDDA (~3.3V)之间的低噪声电压源。

    如果未提供基准电压、ADC 将不会产生有意义的转换结果。