This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:GPIO 73时钟输出放大器;EM1D11

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599872/tms320f28075-the-gpio-73-xclockout-em1d11

器件型号:TMS320F28075

大家好、,

我发现在28075上、时钟输出引脚和 EM1D11是相同的引脚。

但我想使用 EMIF 连接 CPLD,时钟输出可以为 CPLD 提供时钟,我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用从其他模块(例如 ePWM)生成的时钟并使用。 如果您以100MHz 运行 EMIF、那么您也可以使用 EMIF CLK (EM1CLK)。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,EMIFCLK 始终可用、或者它仅在 DSP 和 CPLD?之间交换的日期时可用
    我的目标是保存 CPLD 时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它始终可用(就像 XCLKOUT 一样)、但请注意、该时钟的最大频率为100MHz。 因此、要使用该时钟、您需要以100MHz (而不是200MHz)运行 EMIF。 EMIF 有分频器(PERCLKDIVSEL.EMIF1CLKDIV)、可用于对 SYSCLK /2进行分频。 默认情况下、该值设置为"1"、这意味着 EMIF CLK 为 SYSCLK/2。

    此致、

    Vivek Singh