This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:使用蓝牙对 C2000 MCU 进行编程

Guru**** 2524470 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598943/tms320f28027f-using-bluetooth-to-program-c2000-mcu

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027F

您好!  

我想知道是否有任何蓝牙适配器可与 C2000 MCU 配合使用、这可能允许我使用移动设备在 MCU 上配置一些参数。  

我能否使用 LAUNCHXL-F28027F 上的 USB 端口连接到允许我通过移动设备与控制器通信的蓝牙模块? 这将是我们团队的最佳选择。

请告知、  

Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    [引述 USER="Rajan Joshi]]我是否可以使用 LAUNCHXL-F28027F 上的 USB 端口 连接到允许我通过移动设备与控制器通信的蓝牙模块? 这将是我们团队的最佳选择

    您只需实施 SPP 即可进行数据传输。 将任何支持 UART 的蓝牙模块连接到 C2000的 SCI 端口并进行通信!

    这就是我几年前实施的:  

    这就是 C2000传输到智能手机终端应用程序的内容:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gautam、

    您使用的是哪款蓝牙器件?

    此致、
    Rajan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用过 HC-04/HC-05