This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:关于 XINTF 时序

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599078/tms320c28346-about-xintf-timing

器件型号:TMS320C28346

您好!

我的客户正在使用具有以下设置的 XINTF。

  • 300MHz 系统时钟

  • XTIMCLK = 1 (fc_XTIM = 150MHz)

  • X2TIMING = 0

  • USEREADY=0

  • READYMODE = 0

  • 写入

    线索:1,活动:6,线索:0

  • 主机 IRQ

    线索:1,活动:6,线索:0

 根据  用户指南(SPRUFN4)、似乎客户的设置不是故障。


但是、客户的设置效果非常好。 他们用许多样本长时间测试了该设置。

下面是他们的问题。

1.是否可以将 XINTF 与客户的设置一起使用?

2.如果系统时钟更改为150MHz,我们是否应该应用相同的寄存器配置限制?

3.  如果系统时钟为300MHz、XTIM 时钟为150MHz、我们是否应应用相同的寄存器配置限制?

 

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、我们将研究这个问题。 预期在本周结束前回复。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、很抱歉耽误你的时间。 我们仍在就此进行一些讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    Steve Lim 和客户也很长时间地讨论了这一点、下面介绍了他们如何使用这一点。
    他们认为、如果系统时钟为300MHz、XTIM 时钟为150MHz、tc (xtim)为两倍。 因此 XTIMING 寄存器的值可以是一半。

    作为实验结果、没有特殊问题。

    此致、
    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、是的、设计团队也确认了这一点。