This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:使用 IAP 对 F28027#39闪存进行编程

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599037/launchxl-f28027f-programming-the-f28027-s-flash-using-iap

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我有一个 C2000 Piccolo LaunchPad 评估套件(LAUNCHXL-F28027F)、想知道微控制器是否能够通过应用内编程(IAP)对闪存进行编程。 这样做的原因是、我希望在运行时修改一些参数、并将它们存储在某种形式的非易失性存储器中、以便我的程序可以在启动时再次读取它们。 此系列微控制器是否有可能实现这一目标? 是否还有其他选项(IAP 除外)? 提前感谢。