This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593533/ccs-tmdshvmtrpfckit

工具/软件:Code Composer Studio

请请求您的支持:

我目前正在进行一个项目、使用传感矢量控制套件来控制三相感应电机的位置、我需要知道是否需要进行一些额外调整才能将套件与1HP (746 W)电机配合使用 220 V 和60 Hz、而不是通常随套件提供的0.25 HP 电机。 那么我想知道什么? 在哪里? 我必须配置程序或硬件、因为当我上升到超过130V 时、Code Composer 的程序会在 VARIAC 的电压增加时停止、程序会停止、但引擎会继续运行。


我澄清了我已经修改了"settings.h"文件的几个参数、例如峰值电流和电机参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.电机相位线按正确的顺序连接
    2.电机编码器线路按正确的顺序连接
    编码器行数在 f28xxxxqep.h 中设置、以便在 qep.h 中正确设置 Mechscalt、LineEncoder 和 CalibratedAngle、从而实现有传感器控制。
    4.在 xxx-Setting.h 中正确设置了电机参数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的山明:

    我澄清了我正确连接了编码器和电机、我在软件中正确更改了编码器、但程序仍然继续停止、并显示错误:

    值为'-151'(0xffff69)。 标题为'C_ERR_FTDI_open'。 连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。

    感谢您的评论。