This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:TMS320F28379S/XDS510PP+

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F28379S, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599208/ccs-tms320f28379s-tms320f28379s-xds510pp

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他部件:TMS320F2812CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

在之前的项目中、我使用了 Windwos XP 下的 CCSv2.21和 XDS510PP+来对 TMS320F2812进行编程。

是否有支持 XDS510PP+和 TMS320F28379S/TMS320F28379S 的更新 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 Code Composer Studio 论坛。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    请查找随附的 ccsv7.e2e.ti.com/.../xds510_5F00_support_5F00_ccsv7.zip 支持的 XDS510的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、
    我的 XDS510PP+(www.mikrocontroller.net/.../XDS510PP-Plus.jpg)似乎 不会被所支持
    Win 7以及 CCSv7 (e2e.ti.com/.../160420、"列表
    所支持的操作系统不显示 Win7")。
    只要支持 Windows XP (CCSv6)、XDS510PP+就可能是受支持的、CCSv4可能是最后一个(e2e.ti.com/.../160420、"Code Composer Studioion 软件安装中包含 CCStudio v4.x 平台的所有 Spectrum Digital JTAG 仿真驱动程序和 CCStudio 目标配置。")?
    另一个问题-哪个 CCS 版本是支持 TMS320F2837xy 的第一个版本?
    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 F283xx 系列从5.0.x 版本开始添加、下面是链接

    谢谢

    --如果我的帖子已回答您的问题,请单击“verfiy answer”(正确答案)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说"5.0.0编译器为具有32位 FPU 的 C28x 器件生成代码
    协处理器。" 在相应的发行说明中?
    5.0.x 是否支持 TMS320F283xy 足够确定了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSv7.1中还有一个用于"Spectrum Digital XDS510 Parallel Port-PCI Emulator"的连接条目。 但是、我强烈建议您更新一些内容。 该探头的驱动器可能在十年内未接触过。 它不支持 F2837x 器件。

    此致、
    John