This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:Launchpad example_28379D_LaunchPad 示例代码验证:调试错误没有可用于"0x3fe493"的源代码

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597417/ccs-tms320f28379d-launchpad-example_28379d_launchpad-example-code-verification-debug-error-no-source-available-for-0x3fe493

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在 C2000 LaunchPad XL TMS320F28379d Ver1.1上验证 Example_F28379D_LaunchPadDemo 示例代码时遇到问题。

在刷写代码之前、使用 USB 电缆将 launchpad 连接到 PC、终端显示 TI 标识和 F28377S。

示例代码 Example_F28379D_LaunchPadDemo/ti_ascii.h 中的 TI 标识具有 "F28379D、需要进行验证。

在调试会话中、我收到"0x3fe493.   任何人都面临类似的问题、请告诉我。

请找到如下所示的构建警告、是否有人修复了、请告诉我。 提前感谢。

秘书长的报告

C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第103行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadStart"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第104行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadSize"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第105行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadEnd"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第106行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunStart"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第107行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunSize"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第108行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunEnd"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第103行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadStart"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第104行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadSize"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第105行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadEnd"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第106行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunStart"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第107行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunSize"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第108行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunEnd"
警告#10247-D:创建不带段的输出段".CIO"
规格
警告#10210-D:创建默认大小为0x400的".esysmem"段;使用
用于更改默认大小的-heap 选项
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第103行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadStart"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第104行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadSize"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第105行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsLoadEnd"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第106行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunStart"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第107行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunSize"
"C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v200/F2837xD_common/cmd/2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd "、第108行:警告#10190-D:
正在重新定义绝对符号"_RamfuncsRunEnd"

秘书长的报告

以下是使用的工具版本:

CCS:CCS (v7.16)

controlSUITE 版本: v3.4.6 - 2017年4月13日

 

大家好、

上述问题已修复、问题是 2837xD_FLASH_lnk_CPU1.cmd 文件、

请在上面 提到的工具版本的附加 zip 文件中找到链接器 cmd 文件。  

没有生成警告。 Ramfuncs 部分、在附加的 file.e2e.ti.com/.../adc_5F00_demo_5F00_issuefix.zip 中附加了终端显示输出

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    对于 CCS v7.1、我建议您导入 C2000ware 示例、而不是 controlSUITE 示例。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    感谢您的回复。
    创建了一个包含蓝光 LED 连接的新简单项目、使用了 controlSUITE 头、对我来说很有用。

    无论如何、也会使用 c2000ware、并会更新您的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了!

    祝您好运、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    我也面临同样的问题。 我创建了一个项目、该项目在创建该项目的一台 PC 上运行良好。 但是、当我在另一台 PC 上运行该项目时、它会给出此错误"No source available for 0x3fe493"。 请指导我。

    此致、

    Shahina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shahina Khatoon、

    在我的情况下,生成警告...,修复后它开始工作。
    执行清理并重新生成。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shahina

    如果您继续面临问题、请开始新的帖子。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过使用以前的版本文件更改.cmd 文件可以解决我的问题。 现在不会出现错误。

    此致、
    Shahina。