This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F2811软件迁移到 TMS320F28377S

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597776/tms320f28377s-tms320f2811-sw-migrate-to-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F2811

您好!

我们希望将 TMS320F2811软件迁移到 TMS320F28377S、引脚排列除外。 是否有任何文档可以参考?

此致、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特、您好!

    到目前为止、还没有一个。 您可以在以下程度上参考此迁移指南:
    www.ti.com/.../spraaq7b.pdf

    此外、检查此主题:
    e2e.ti.com/.../1680387

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特
    我们没有迁移说明。 首先、您可以比较"表2-1。 SPRS174T 的"硬件特性"、其中包含"表3-1。 SPRS881C 的器件比较"。 这2个器件确实具有许多共性(28x CPU 内核是主要的通用性)。 但是、需要考虑很多差异。 例如、工作电压和时钟速度是不同的。 FPU、VCU、TMU、CLA、CLB、 EMIF、CMPSS、缓冲 DAC、内部振荡器、SDFM、 USB、uPP 仅在28377S 上可用。 另请注意、CAN 模块是不同的。