This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28335:TMDSDOCK28335

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598417/ccs-tmdsdock28335-tmdsdock28335

器件型号:TMDSDOCK28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、为了执行分布式控制、我需要 同步器4 TMDSDOCK28335。 我需要同步所有卡片的回廊。 有人知道这是怎么做的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    检查此主题: e2e.ti.com/.../462059

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试实现的目标有点棘手、尤其是当您尝试在4个不同的电路板上实现这一目标时。 Gautam 指出的主题中讨论的想法是一个良好的开端。