This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMDSPLCKIT-V3:TMDSPLCKIR-V3

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597370/tidm-tmdsplckit-v3-tmdsplckir-v3

器件型号:TIDM-TMDSPLCKIT-V3

我正在使用 C2000 tmdsplcskit-v3 PLC 套件。 我已根据启动指南中的指导原则正确设置。 我能够成功地运行 PHY 测试、以确认两个组件彼此重新分色、但每次我尝试发送消息时、我都会收到错误 COM6:消息未发送。 另外、我的两个组件的长地址都是0000:0000:0000:0000。 这是否与我的问题有关、我应该如何解决它?

等待回复,

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     下面  是 C2000 tmdsplckit-v3 PLC 套件的新硬件版本,即 TMDSPLCKITV4-CEN 链接:

     

    问题"I get the error COM6:the message was not delivered (我收到错误 COM6:消息未发送)"。 可能是因为未将设备设置为正确的诊断端口和数据端口。

    长地址可以使用“Set G3 configuration”(设置 G3配置)命令进行设置。

    请查看 下面 SDK 中有关 Zero config GUI 的文档。

    此致。