This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28PLC84:每个基本节点的服务节点数量是否最大?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598241/tms320f28plc84-maximum-number-of-service-nodes-per-base-node

器件型号:TMS320F28PLC84

大家好!

我们正在构建 PLC 网络、该网络由一个基础节点和数十个服务节点组成(可能介于60到100个节点之间)。 基础节点和服务节点均基于固件版本7.5.1.10的 TMS320F28PLC84。 事实证明,基本节点只能接收32个服务节点;如果网络有更多节点,则只有其中的前32个节点可以连接到基本节点。 这种问题看起来不是拓扑错误、信号传播不良等等、但硬件或固件限制会造成限制。

我们是否可以通过将基本和/或服务节点固件替换为较新版本来解决此问题、或者我们可以在其他地方找到合适的固件、或者我们需要更改某些硬件、或者我们别无选择、只能重新设计基础节点器件、甚至整个网络拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    首先、请为 TMS320F28PLC84使用下面的固件 SDK

    TI-PLC-G3-CENELEC-SN-F28PLC84:

    "事实证明、基本节点只能接收32个服务节点"

    这不是一个问题,而是设计成这样的行为。  

    如果  使用 TMS320F28PLC84作为基础节点,则它只会加入/连接到32个节点。

    如果您需要更大的网络,请使用以下硬件和固件  

    此致。