This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:gmake:***没有生成目标的规则

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598829/launchxl-f28377s-gmake-no-rule-to-make-target

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我只是在 CCS 版本:7.1.0.00016上安装了 controlSUITE 2.4.6。

我构建了一个简单的、我遇到了很多错误、如下所示。

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k all
gmake:***没有规则使目标'C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_CpuTimers.c、'F2837xS_CpuTimers.obj'需要。

我曾"导入 CCS 项目"。

最棒的

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是 controlSUITE 2.4.6、正确的是 controlSUITE 3.4.6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也编译其他工程、那么我遇到类似的错误。
    您是否确实检查了版本上的内置流程?
    或者、我是否需要设置任何地方都未描述的内容?

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    您可以尝试使用 C2000Ware 示例吗? 这是哪个示例代码?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iyer:
    我@了****构建完成**** c2000ware 的 blinky_cpu01。
    无论如何、我只需要使用 controlSUITE。
    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Takano"]不管怎样,我只需要使用 controlSUITE

    您需要安装 CCS v6.2以运行 controlSUITE 示例。 它们将直接工作、无需任何修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blinky_cpu01示例代码@controlSUITE 4.3.6、Code Composer Studio 版本:6.2.0.00050:
    ****为项目 blinky_cpu01构建配置 CPU1_RAM ****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
    '生成文件:C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_CodeStartBranch.asm '
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_15.12.3.LTS/bin/cl2000 "-v28 -ml -mt --vcu_support=vcu2 -cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_15.12.3.LTS/include /ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_CodeStartBranch.asm -include_path="C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_headers/include -include_path="C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/include:-cn_support=tmu1.-pred_expression-proc-display_supd_guide-proc-display_supd_guidep-proc-display_supd_supd_supd_guidation=pensive-probion-probion_guide-d_guide-proc:-proc:pr-proc:pru_guide_guide-d_guidep-
    '完成的建筑:C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_CodeStartBranch.asm '
    '
    '生成文件:C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_usDelay.asm '
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_15.12.3.LTS/bin/cl2000 "-v28 -ml -mt --vcu_support=vcu2 -cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_15.12.3.LTS/include /ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_usDelay.asm -include_path="C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_headers/include -include_path="C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/include:-delivat_express-proc-delive_d_guiag-delive-d_express-proc-delive_d_d_d_guidiag-delive-d_isd_guiag-delive-d_guide-d_guiday=100_guide-d_guide-d_guidep-proc:proc:proc:page=d_sup
    gmake:***没有使目标'C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_DefaultISR.c '的规则,'F2837xS_DefaultISR.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_headers/source/F2837xS_GlobalVariableDefs.c '的规则,'F2837xS_GlobalVariableDefs.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_Gpio.c '的规则,'F2837xS_GPIO_obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_PieCtrl.c '的规则,'F2837xS_PIECTRL.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_PieVect.c '的规则,'F2837xS_PieVect.obj'需要。
    gmake:***没有使目标'C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_SysCtrl.c '的规则,'F2837xS_SYSCTRL.obj'需要。
    '完成的建筑:C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_usDelay.asm '
    '
    '生成文件:C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_examples_Cpu1/blinky/cpu01/blinky_cpu01.c '
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_15.12.3.LTS/bin/cl2000 "-v28 -ml -mt --vcu_support=vcu2 -cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_15.12.3.LTS/include /ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_examples_Cpu1/blinky/cpu01/blinky_cpu01.c -include_path="C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_headers/include -include_path="C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/include:-supervisorit_d=pensorit_de=pensore=g-pred_guide-pensore=g_guide-d_guidep-proc-p=g_guidepd_guide-d_guide-d_guidep-proc:cpu1.pregulation=g_supervisd_guide-d_guidep-
    '完成的建筑:C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_examples_Cpu1/blinky/cpu01/blinky_cpu01.c '
    '
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

    现在、我无法相信库...

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、关于我的源代码、我遇到多次错误;
    "C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_headers/include/F2837xS_device.h "、第32行:错误#66:预期为";"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望使用 C2000编译器的系统;
    '生成文件:C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xS/v210/F2837xS_common/source/F2837xS_usDelay.asm '
    '调用:C2000编译器'
    我不想使用 C2000文件、是否有任何解决方案?

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的注释是;我不想使用 c2000ware 文件,是否有任何解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、哪个版本的 CSS 必须采用哪个版本的 controlSUITE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的注释是;此外、哪个版本的 CCS 必须采用哪个版本的 controlSUITE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用我的 CCS v6.2和 CCS v7.1可以很好地构建同一项目
    我不确定您的结尾可能会发生什么变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iyer-San、您好!  

    您使用的是哪个版本的 ConrolSUITE?

    我看到版本。 3.4.6缺少编码、例如没有类型 声明的函数参数、我觉得库不是由编译检查的。

    我只需安装 contlSUITE 3.4.6和 CCS 版本。 6.2和7.1无构建修改。

    此致、

    Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当使用具有 CCS 版本6.2的 controlSUITE 版本3.4.4时、无如下错误:

    '完成的建筑目标:Blinky_cpu01.out'
    '

    ****构建完成****

    现在、我对 controlSUITE 3.4.6中的项目设置文件有疑问。
    同样、我在没有类型声明的函数中看到参数、因此我认为库开发成员没有检查版本3.4.6中的编译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    毕竟哪个版本是稳定的、我们应该使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 ControlSUITE 版本3.4.5 - 2017年3月3日
    CCSv6.2和 CCS v7.1都运行上述示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takano

    您是否解决了此问题? 我的末尾没有构建问题

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    使用 controlSUITE 3.4.6和 CCS 7.1解决了该问题。
    我不记得怎么做、但我认为我确实将必要的*。c 文件导入到了项目文件夹中、属于错误消息。

    最棒的
    Takano