This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:编译错误-请提供帮助!

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598409/ccs-launchxl-f28069m-compilation-errors---please-help

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经尝试了许多方法来编译已知的工作项目。 我收到以下错误消息:

致命错误#1965:无法打开源文件"D:/Tiva 项目/Lab7/Debug/configPkg/package/cfg/app_p28fp.h".xdchelp /Lab7行39C/C++问题
gmake:***[./src/sysbios/sysbios.a28FP 错误2 Lab7 C/C++问题
gmake:***[Build-1561236769]错误2 Lab7 C/C++问题
gmake:***没有使目标`D:/TIVA'的规则。 停下。 Lab7未知 C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 Lab7 C/C++问题
gmake[1]:***[BIOS.obj]错误258 Lab7 C/C++问题
gmake[1]:***[Build-1561236769-InProC]错误1 Lab7 C/C++问题
gmake[1]:***[c28_Hwi_asm.obj]错误-1073741502 Lab7 C/C++问题
gmake[1]:***[c28_Hwi_dep_asm.obj]错误-1073741502 Lab7 C/C++问题
gmake[1]:***[c28_IntrinsicsSupport_ASM.obj]错误-1073741502 Lab7 C/C++问题
gmake[1]:***[c28_TaskSupport_asm.obj]错误-1073741502 Lab7 C/C++问题
gmake[1]:目标'all'不会由于错误而重做。 Lab7 C/C++问题
xdc.cfg.SourceDir:生成的源库构建失败:退出状态= 2:.xdchelp /Lab7第209行 C/C++问题
xdctools_3_50_01_12_core\gmake.exe:***[package/cfg/app_p28fp.xdl]删除文件`package/cfg/app_p28fp.c' Lab7 C/C++问题
xdctools_3_50_01_12_core\gmake.exe:***[package/cfg/app_p28fp.xdl]删除文件`package/cfg/app_p28fp.h' Lab7 C/C++问题
xdctools_3_50_01_12_core\gmake.exe:***删除文件`package/cfg/app_p28fp.xdl' Lab7 C/C++问题

我的软件版本如下所示:

Code Composer:7.1.0.00016
XDCTools:3.50.1.12内核。
SYS/BIOS:6.50.1.12
UIA:2.20.0.12。

有人能告诉我如何解决这些问题吗?

P.S. 我已多次全新安装 Code Composer。