This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596167/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

请为此提供帮助、

我正在使用 CCS v7.1.0和 TMS320F28335、在构建工程时、我遇到了一些与 rts2800_ml.lib 文件相关的错误、如下所示:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pankaj、

    这是 controlSUITE 提供的自定义代码还是示例代码? 请尝试从 C2000ware 而不是 controlSUITE 导入示例代码。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    我正在使用自定义代码和 ti-cgt-C2000_16.9.1.LTS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pankaj,您能否比较自定义项目的项目配置和示例配置:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00_00\device_support\F2833x\examples
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已验证配置。 您能告诉我 rts2800_ml.lb 为什么要在项目中使用它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在项目中启用 FPU、则无法使用 rts2800_ml.lib。

    此致
    Chris