Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
你好
使用 controlSUITE->device support -> F28379D 下提供的示例和技术参考手册、我成功了解了 PWM 和 ADC 的工作原理。
现在、我想将 CLA 包含在我的程序中以计算控制律。
在技术参考手册中、他们说您应该执行以下六个步骤:
1)将 CLA 代码复制到 CLA 程序 RAM 中
2)如有必要、初始化 CLA 数据 RAM
3)配置 CLA 寄存器
4)初始化 PIE 矢量表和寄存器
5)启用 CLA 任务/中断
6)初始化其它外设
我尝试在提供的示例中检索这些步骤、但我在使用 CLA 时遇到了很多困难。 是否可以提供显示所有这些步骤的示例? 是否提供了一些函数来方便地用于此目的?
我想将 CLA 用于电力电子转换器中的 PI 控制环路。
此致
Simon