This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:ERROR&quot 的故障排除步骤;C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)"

Guru**** 2581645 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMDSCNCD28035, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598399/ccs-tms320f28035-troubleshooting-procedure-for-error-c28xx-failed-cpu-reset-error--1137-0x6-device-is-held-in-reset-take-the-device-out-of-reset-and-retry-the-operation-emulation-package-6-0-576-0

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28035controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!、

我在1KW 逆变器评估套件(https://www.digikey.com/product-detail/en/transphorm/TDPV1000E0C1-KIT/TDPV1000E0C1-KIT-ND/6207312)中使用 Piccolo F28035 (TMDSCNCD28035 R1.2)控制卡

我在论坛上查看了此问题的疑难解答、但有几个不同的建议。 因此、我应该如何处理这一问题有点令人困惑。

此问题可能是什么原因、我应该遵循的哪种最佳方法开始对此问题或任何特定程序进行故障排除?

我非常感谢你的建议。

谢谢你

对于其中一条错误消息、如信息中所示、指示目标配置不匹配、我已在目标配置文件中选择了器件类型 TMS320F28035。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Samir、

    您是否已检查器件的 XRSn 引脚以确保器件未保持在复位状态(如错误消息中所述)?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    非常感谢您的快速响应。 但是、我不熟悉这个。 请帮您详细介绍一下这一个。 我检查了数据表和一些有关 XRSn 引脚的信息、但仍然感到困惑、不清楚如何检查这个。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samir、

    探测器件的 XRSn 引脚、以查看器件在运行期间未卡在"0"或转换为"0"。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢您的快速响应。 正如建议的那样、我检查了器件的 XRSn 引脚的输出。 观察到的示波器电压为3.3V。此外、LED2 (LD2)稳定地变为红色。 LED1呈稳定绿色、LED3熄灭。 我尝试搜索此红色指示的含义、但我只能找到它由 GPIO 31控制(根据控制卡手册中的引脚说明、它位于80引脚封装的引脚9上)。

    在示波器中观察到的电压是

    非常感谢

    此致

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    要获得此套件的支持、我建议联系 Transsphorm USA 以帮助解决此问题。  由于这是他们的套件、我相信他们应该能够提供帮助。

    我要检查的几件事:
    1) 1)这个套件似乎附带了一个 F2803x controlCARD。  套件中的 controlCARD 与 TI 销售的 controlCARD 之间可能没有任何差异、但我无法完全确定。  
    2) 2)如果您尝试将套件连接到 CCS。  如果是、请确保放置 JP1。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett Larimore

    非常感谢您的回答。 实际上、问题不在于套件。 该套件附带 F28035控制卡、问题仅在于控制卡。 当我用另一个 F28035控制卡替换控制卡时、我可以加载程序并运行它。 当我将有问题的控制卡放在另一个套件上时、它无法加载程序。 因此、它是控制卡的唯一问题。 关于跳线 JP1、它在尝试将控制卡(套件)连接到 CCS 时放置。 同时,我也会与转置美国公司联系。 但是、我是否可以执行任何进一步的故障排除来解决此 TI 控制卡问题?

    谢谢你

    此致
    Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    有趣的是、当您使用不同的 F28035 controlCARD 时、系统可以正常工作。  

    这两个 controlCARD 是否完全相同(相同版本等)? 两个 cCARD 中的哪一个可以工作、套件随附的一个或替代的一个?

    我觉得 Transsphorm 套件中的 ccard 可能不是 TI 销售的标准 controlCARD。  或者、我想不工作的那个会有某种程度的损坏。  

    为了回答您原来的问题、绿色 LED (LD1)表示 controlCARD (以及 F28035)已通电。  LD2和 LD3是由 GPIO 控制的 LED。  因此、它们的状态由 GPIO-31和 GPIO-34网络控制。  请注意、这些 GPIO 配置为输入、并在上电时通过内部上拉电阻器拉高。  外部电路也可能以某种方式拉取信号。  它们不需要显示任何类型的问题、除非编写了软件来使它们具有某种含义-但 TI 不会开箱即用。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett Larimore

    感谢您的及时响应。 两个控制卡的版本/版本相同、即 TMDSCNCD28035 Piccolo 控制卡(R1.2)。 有问题的控制卡在另一实验套件中无法正常工作、并且会提示与本讨论第一张图片中所示相同的错误。
    我还觉得控制卡有问题、但很难准确地确定位置。 请建议进一步的故障排除流程。

    此外、如果有故障、我们可以在3个月内根据 TI (TI 保修自客户收到之日起30天、如果有缺陷则90天)申请保修。 我们在今年3月28日收到了总试剂盒。

    谢谢你
    此致
    Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    嗯。  我几乎没有想法。  您能否尝试将两个开关置于 SW1的"off"位置(断开)、并查看这是否会使 CCS 进行连接?

    请告诉我这是如何工作的。  一旦我们耗尽调试选项、我们就可以启动替换路径。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的持续支持。 您的意思是、将两个开关都置于 SW2的"关闭"位置、因为 SW1只有一个开关。 SW2用于引导选项、而 SW1用于卡上 RS-232连接。 我尝试关闭 SW2进行检查、但仍然出现相同的错误。  我是否应该使用 SW1再试一次? CCS 可以使用控制卡进行连接、链接正常、但问题在于尝试加载软件时。

    谢谢你

    此致

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    很抱歉、我在上一篇帖子中出错了。  是的、我指的是 SW2。  我还打算在使用等待引导模式时尝试- GPIO37为高电平、GPIO34为低电平。  您能否尝试此设置并查看您是否能够连接?

    您是否还可以尝试加载以下示例项目:
    controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\timed_led_blink\


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Brett

    感谢您的及时响应。 我像您在上一个帖子中所说的那样尝试了、并且尝试加载"time_led_blink"程序、但仍然收到相同的错误。 我们是否可以进行任何进一步的故障排除、或者是否应该继续进行更换?


    谢谢你

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    我同意这似乎是硬件问题、并保证退回。

    请联系您向其购买 F28069 controlCARD 的人员、并告知他们此电子邮件主题。  它应该能帮助您加快更换速度。  如果您对此有任何疑问、请在 E2E 论坛上的此处与我联系。


    谢谢、
    Brett