This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:通过 XINTF 访问 SRAM 时、F28335将挂起

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596465/tms320f28335-f28335-would-be-hang-when-accessing-to-sram-via-xintf

器件型号:TMS320F28335

您好、香榭丽舍

我的客户是其伺服系统中的 F28335。 当它们通过 XINTF 访问外部 SRAM 时、MCU 会偶尔挂起。 时钟设置如下。

SYSCLKOUT=64MHz、

XTIMCLK = 32MHz、

XCLKOUT=16MHz。

使用此设置时、MCU 将偶尔挂起。  

如果将 XCLKOUT 的频率加倍至32MHz、则挂起将消失。 设置为:

SYSCLKOUT=64MHz、

XTIMCLK = 32MHz、

XCLKOUT=32MHz。

初始化代码如下所示。

谢谢、

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件勘误文档中为 XINTF 发布了一个建议(通报存储器:加电后 XINTF 模块可能不正确运行)。 您能否确认客户正在其软件中实施此功能。

    此致。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    是的。 此通报的权变措施可以解决此问题。 但是、他们想知道为什么更高的 XCLKOUT 频率也能避免这个问题呢?
    谢谢。
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    您是否愿意检查这个问题"为什么更高的 XCLKOUT 频率也能避免这个问题"? 客户想知道原因。
    谢谢。
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    有更新吗? 我的客户询问为什么更高的 XCLKOUT 频率可以避免这个问题?
    谢谢、
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一点正在离线讨论中。