This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:无线编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596668/tms320f28069-wireless-programming

器件型号:TMS320F28069

您好!

 我们有一个 TMS320F28069项目。 通常、我们使用 Blackhawk USB100v2 JTAG 仿真器对电路板进行编程。 现在、我们要对其进行升级、以便以无线方式对电路板进行编程。 由于电路板上有无线电模块、因此我们的计划是让电路板通过无线方式接收十六进制文件、然后使用十六进制文件重新编程器件。 这样做是可行的吗?

谢谢、

Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以实现 SCI 引导加载程序。 您可以在论坛和 TI wiki 链接中搜索实施方案。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    非常感谢您的建议。 我实现了 SCI 引导。 现在有问题:如何将有线 SCI 通信转换为无线通信? 我是否可以使用任何模块?

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、
    您是否仍在寻找无线解决方案?

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    是的、您有吗?

    如果您有、您能告诉我吗?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、
    似乎有一个 TI 设计可以为您提供帮助! 它演示了 UART 转 Wi-Fi 桥接器... 此特定设计还为 HVAC 应用提供了一些额外的硬件、但仍应满足您的需求。

    www.ti.com/.../TIDA-00375

    此致、
    Cody