This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28023:CCS UniFlash CAN#39;t 解锁

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595386/ccs-tms320f28023-ccs-uniflash-can-t-unlock

器件型号:TMS320F28023
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

       当我在   文件 F2802x_csmpassword.asm 中定位某些密码时、如上所示

.sect "csmpasswds"

.int 0xF5F5;PWL0 (128位密码的 LSW)
.int 0xF6F6;PWL1
.int 0xF7F7;PWL2
.int 0xF8F8;PWL3
int 0xFFFF;PWL4
int 0xFFFF;PWL5
int 0xFFFF;PWL6
.int 0xFFFF;PWL7 (128位密码的 MSW)

然后,我将*。out 文件下载到 IC,使用 CCS UniFlash (版本:3.41.00012)。

但是、当我将*。out 文件下载到 IC 时、会出现错误。 当我 在内部写入密码时 、CCS UniFlash 会尝试解锁

IC、我得到的误差如下所示。

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包6.0.83.1)

谁可以帮助我、告诉我如何使用 CCS UniFlash 来解锁 IC?

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能更清楚吗? 您最初是否使用密码刷写了代码、现在是否要解锁?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gautam Iyer:
    其目的是一次将新的*。out 文件下载到 IC。
    但是、现在我不能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要解锁 IC、则首先需要在等待模式下启动控制器->使用正确的密码解锁->擦除器件。
    现在以 Get Mode (获取模式)启动控制器-> Flash the new .out file (刷新新新.out 文件)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、
    根据您的描述、我认为所描述的 Gautam 流程应该起作用。 您是否能够解决此问题?

    此致、
    Cody