This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:的基础知识包括在内

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596383/launchxl-f28377s-basics-of-include

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我遇到许多错误;

重新定义了符号"_DutyFine":首先在"./aaa.obj"中定义;在"./bbb.obj"中重新定义符号"_DutyFine":首先在"./aaa.obj"中定义;重新定义在"./ccC.obj" ddd C/C++ problem 中

这种错误是否包含在内?

最棒的

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在多个文件中定义的相同函数存在问题。 从编译中排除文件或注释出函数定义。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Singh-San、

    定义的值(符号)是在文件中的单个位置定义的、但会发生此类错误。
    因此、我不知道如何处理 include 文件、我已经使用"ifdef"描述来避免单个文件包含多个 include。

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为此错误是由 properties->Include options Setting (属性->包括选项设置)引起的。

    但我不知道,我需要你的帮助。

    最棒的

    Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不了解包含文件、尤其是包含和链接的过程。
    CCS 的编译器附加包含在每个文件的标头处描述的文件、然后检查多个定义、从而发生错误。

    那么、如何处理页眉自拍是一种高效的方法?因为我的代码在多个源代码文件中使用了一个全局变量。 我认为这是 C 语言的基础知识、请告诉我该怎么做。

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takano-San、

    很抱歉耽误你的回答。 如果您仍有问题,请告知我们,我将要求我们软件团队的人员对此进行研究。

    Vivek Singh