This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:TMS320F28034仿真启动

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597231/ccs-tms320f28034-tms320f28034-emulation-boot

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

   当我使用.emulator 来连接 TMS320F28034时、 引脚 TRST 被拉 高。 我发现芯片进入仿真启动模式, GPIO24输出72Hz 脉冲,

  我知道产生这种脉冲的原因,期待您的回复。谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    无法理解这里的问题。 您能否提供有关该问题的更多详细信息?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭螺纹。 如果您有其他疑问、请重新打开此帖子或开始新帖子。