This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:基本 ADC 设置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/596678/tms320f28027-basic-adc-setup

器件型号:TMS320F28027

我尝试使用 ADC 来读取特定的电压。 已设置的 ADC 如下:

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23
24
25
26
27.
28.
29.
30
31.
32
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50
51.
52.
53.
54
55
56.
57.
58.
59.
60
61.
62.
63.
64
65
66
67
68
69
70
71.
72.
73.
74.
75
76.
77
78
79
80
81.
82.
83.
84
85.
86
87
88
89
90
91.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101.
102.
103.
voidHAL_setupAdcs(HAL_Handle handle)
{
  HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle;
  // disable the ADCs
  ADC_disable(obj->adcHandle);
  // power up the bandgap circuit
  ADC_enableBandGap(obj->adcHandle);
  // set the ADC voltage reference source to internal
  ADC_setVoltRefSrc(obj->adcHandle,ADC_VoltageRefSrc_Int);
  // enable the ADC reference buffers
  ADC_enableRefBuffers(obj->adcHandle);
  // power up the ADCs
  ADC_powerUp(obj->adcHandle);
  // enable the ADCs
  ADC_enable(obj->adcHandle);
  // set the ADC interrupt pulse generation to prior
  ADC_setIntPulseGenMode(obj->adcHandle,ADC_IntPulseGenMode_Prior);
  // set the temperature sensor source to external
  ADC_setTempSensorSrc(obj->adcHandle,ADC_TempSensorSrc_Ext);
  // configure the interrupt sources
  ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1);
  ADC_setIntMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntMode_ClearFlag);
  ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntSrc_EOC7);
  //configure the SOCs for boostxldrv8305evm_revA
  // sample the first sample twice due to errata sprz342f
  // ISEN_A
  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocChanNumber_B1);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  // ISEN_A
  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocChanNumber_B1);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  // ISEN_B
  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocChanNumber_B3);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  // ISEN_C
  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocChanNumber_B7);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  // VSEN_A
  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocChanNumber_A7);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  // VSEN_B
  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocChanNumber_A3);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  // VSEN_C
  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocChanNumber_A1);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  // V_PVDD
  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocChanNumber_A0);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  //ADC for switch
  ADC_setSocChanNumber (obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_SocChanNumber_A4);    //set SOC0 channel select to ADCINA4
  ADC_setSocChanNumber (obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_SocChanNumber_A4);
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);    //set SOC0 start trigger on EPWM1A, due to round-robin SOC0 converts first then SOC1
  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);    //set SOC1 start trigger on EPWM1A, due to round-robin SOC0 converts first then SOC1
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_8, ADC_SocSampleDelay_7_cycles);   //set SOC0 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1)
  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle, ADC_SocNumber_9, ADC_SocSampleDelay_7_cycles);   //set SOC1 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1)
  //  //SWITCH
//  ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocChanNumber_A2);
//  ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);
//  ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocSampleDelay_7_cycles);
  return;
} // end of HAL_setupAdcs() function

在主代码中、我创建了一个中断、使用从 ADC 示例中获得的以下函数来获得 ADC 上的电压计数:

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23
__interrupt voidadc_isr(void)
{
    //discard ADCRESULT0 as part of the workaround to the 1st sample errata for rev0
    Voltage1[ConversionCount] = ADC_readResult(myAdc, ADC_ResultNumber_8);
    Voltage2[ConversionCount] = ADC_readResult(myAdc, ADC_ResultNumber_9);
    // If 10 conversions have been logged, start over
    if(ConversionCount == 9)
    {
        ConversionCount = 0;
    }
    else
    {
        ConversionCount++;
    }
    // Clear ADCINT1 flag reinitialize for next SOC
    ADC_clearIntFlag(myAdc, ADC_IntNumber_1);
    // Acknowledge interrupt to PIE
    PIE_clearInt(myPie, PIE_GroupNumber_10);
    return;
}

我将获得一些高于4096的随机值,该值应介于0-3.3V 之间。我的 ADC 引脚上的电压几乎为1V。

我有一个电机驱动器8305、将28027用作控制器。  

我不确定这是否是设置 ADC 的正确方法、但如果可能的话、如果有人在设置 ADC、可以参考文档。  

此致、  

Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 ISR 中放置一个断点并确保您遇到了该断点? 我看不到启用 ADC 中断的任何代码。 您的项目中是否有其他地方?

    以下是 ADC 用户指南: www.ti.com/.../spruge5

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否曾弄清楚错误?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Whitney、  

    是的、我认为我得到的是 ADCINTOVF、我必须通过设置断点来清除缓冲区。  

    很抱歉耽误你的回答。  

    此致、

    Rajan Joshi