This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:如何处理 uint32_t 类型的数据类型?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595676/launchxl-f28377s-how-treating-uint32_t-kind-of-data-type

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我遇到了如下错误;

#20标识符"UINT32_t"未定义。

这可能是包含设置问题、但不知道如何删除错误。

是否有人知道如何消除这些错误?

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    uint32_t 无效、因为 uint32是正确的数据类型。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam-San、

    是的、我认为是这样、但构建错误会显示该消息。 我认为我在设置优先选项时出错。 但我不知道删除该错误。

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否与此消息共享错误窗口的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为此错误基于 typedef 案件、那么哪个文件或 include 目录相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iyer-San、

    感谢您的回复。
    下面的行是错误消息;

    最好
    Takano
    ----

    #20标识符"bool "未定义.ccsproject/ctrl_dsp 第62行、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\common\弃 用\driverlib\interrupt.hC/C++问题
    #20标识符"bool "未定义.ccsproject/ctrl_dsp 行63、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\common\弃 用\driverlib\interrupt.hC/C++问题
    #20标识符"uint16_t"未定义.ccsproject/ctrl_dsp 第68行、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\common\弃 用\driverlib\interrupt.hC/C++ problem
    #20标识符"uint32_t"未定义.ccsproject/ctrl_dsp line64、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\common\弃 用\driverlib\interrupt.hC/C++ problem
    #20标识符"uint32_t"未定义.ccsproject/ctrl_dsp line65、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\common\弃 用\driverlib\interrupt.hC/C++ problem
    #20标识符"uint32_t"未定义.ccsproject/Ctrl_dspline 66、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\common\弃 用\driverlib\interrupt.hC/C++ problem
    #20标识符"uint32_t"未定义.ccsproject/ctrl_dsp line67、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\common\弃 用\driverlib\interrupt.hC/C++ problem
    #41期望一个标识符.ccsproject/ctrl_dsp行103、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\headers\include\F2837xS_xint.hC/C++ problem
    #41预期标识符.ccsproject/ctrl_dspline 165、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\headers\include\F2837xS_flash.hC/C++ problem
    #41期望一个标识符.ccsproject/ctrl_dspline 55、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\headers\include\F2837xS_xint.hC/C++ problem
    #41预期标识符.ccsproject/ctrl_dsp行67、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\headers\include\F2837xS_xint.hC/C++ problem
    #41期望一个标识符.ccsproject/ctrl_dsp行79、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\headers\include\F2837xS_analoguesubsys.hC/C++ problem
    #41期望一个标识符.ccsproject/ctrl_dsp行79、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\headers\include\F2837xS_xint.hC/C++ problem
    #41期望一个标识符.ccsproject/ctrl_dsp行91、外部位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\headers\include\F2837xS_xint.hC/C++ problem
    gmake:***[Ctrl_encoder.obj]错误1CTRL_DSPC/C++问题
    gmake:***[Ctrl_init_err.obj]错误1Ctrl_DSPC/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。CTRL_DSPC/C++问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试设置的环境变量
    C2000WARE_common_include
    C2000WARE_HEADER_INCLUDE
    C2000WARE_SFO_INCLUDE
    PWM 示例代码引用的 PWM 等用途。
    那么我看不到之前的错误"uint32_t is undefined"、但遇到了错误:
    无法解析编译变量'C2000WARE_common_include'。 此工程可能无法按预期编译。CTRL_DSP属性问题
    无法解析编译变量'C2000WARE_HEADER_include'。 此工程可能无法按预期编译。CTRL_DSP属性问题
    无法解析编译变量'C2000WARE_SFO_include'。 此工程可能无法按预期编译。CTRL_DSP属性问题

    这似乎只是在看到"uint32_t is undefined"错误之前停止编译。
    我真的不知道如何解决原始错误。
    是否有人知道原因以及如何解决?

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    描述错误:"但我遇到错误;"
    正确描述:"但我遇到了以下警告:"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takano-San、

    我无法理解问题!
    让我们等待 TI 员工查看此处。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    很抱歉、TI 员工没有早点联系您的主题。 您是否解决了此问题?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 White-San:

    我现在删除了 c2000ware 并将其统一到 controlSUITE 中、因此我不知道有关它的最新声明。

    在对 controlSUITE 进行单向成形后、不会出现此类错误。

    谢谢、此致、

    Takano