This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035可降低功耗

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598667/tms320f28035-tms320f28035-reduce-power-consumption

器件型号:TMS320F28035

我上传和运行代码时 MCU 的电流消耗为110mA、这是几乎所有模块运行时 MCU 的典型电流。 我目前正在使用 ADC 和 PWM 模块,数据表菜单中的某些模块可以禁用以节省一些电量

我的问题是、此模块的默认情况是启用还是禁用、我感兴趣的演示模块是 I2C、闪存、ECAP、eQEP、SCI、 SPI、CLA、CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认状态为禁用所有模块。 仅 RAM 和内核消耗。 您可以通过擦除闪存来检查相同的内容。

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您是否正在使用 controlSUIITE 示例? 正如 Gautam 提到的,默认情况下外设处于关闭状态,但如果您使用的是具有 controlSUTE 的 InitSysCtrl(),则所有外设都将通过 InitPeripheralClock()函数启用。 您可以选择不使用此函数、也可以进入寄存器并禁用您不需要的外设。  

    此致、  

    标记