This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC 采样率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598223/tms320f28377d-adc-sampling-rate

器件型号:TMS320F28377D

能否有人指定 此器件的最大 ADC 采样率、包括硬件延迟(转换周期等)和软件延迟(读取 ADC 值等)。 请指定以 MSPS 为单位的采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    产品页面明确提到:ADC16/12 [x4]:1-S/H、1.1/3.5-MSPS

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    简单地说一下:

    在将结果锁存到 RAM 后、没有等待状态来访问结果寄存器;它们可以在单个 CPU 周期内读取。 这些寄存器还映射到两个 CPU、两个 CLA 和两个 DMA、因此您可以有很多处理样本的选项、即使它们是以高速率传入也是如此。 该器件上的 ADC 中也有极小的管道内衬、因此采样到输出延迟处于1/采样率的一个或两个周期内。

    由于 CPU 为200MHz、最大采样率为3.5MSPS、因此您将有~57个周期来处理每组4次转换。 这实际上是足够的时间来执行一个中断并执行几个操作(但以这个速率、我不确定我是否建议在每个样本组结束后触发一个 ISR)。