This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2806:在 Linux OS 中使用 ARM 处理器对 DSP 进行编程

Guru**** 2581155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599100/ccs-tms320f2806-programming-dsp-with-arm-processor-in-linux-os

器件型号:TMS320F2806

工具/软件:Code Composer Studio

GoodMorning、

我想使用 OS Linux 通过 ARM 处理器对 DSP F2806进行编程。

我的 ARM 系统主要通过 RS232连接到 DSP。

是否可以通过嵌入式 Linux 对其进行编程?

你有解决方案吗?

我找不到任何嵌入了 Linux 的库(仅限 Windows API)。

此致 Antonio Manco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用串行闪存编程器作为创建您自己的应用的参考。 目前、它不是为 Linux 构建的、但软件中有代码可用于将其扩展到 Linux。、

    www.ti.com/lit/sprabv4


    SAL