主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我 有以下问题, 我无法自行解决。
我的设置:Code Composer 7.1.0.00016、集线站[R4.1]、C2000 F28004x controlCARD A
问题描述:在控制卡上使用 F280049M 成功调试程序一段时间后、我 在将项目加载到器件时遇到问题。 请参阅以下控制台输出:
问题与 控制卡有关、因为当我 使用另一个控制卡(相同类型)时、已成功加载项目。 (注意:项目包含一些闪存操作(擦除、写入)-这是否是问题的根源?)
我 尝试了:
- 另一台 PC、另一个项目、相同的控制卡-相同的结果、
- 清理并重新构建项目
- 在调试配置中、我 更改了以下内容:加载 其他程序时禁用所有断点、启用 CIO 功能使用、在 连接时停止目标、在 连接时重置目标、自动生成 ECC、 在程序加载或重新启动时重置目标、 在 符号加载和 程序加载时重新启动目标-每次更改后、控制台输出仍然保持不变、
- 使用 UniFlash 4.1.1.1250擦除闪存-结果相同、控制台输出与 Code Composer Studio 中的输出相同、闪存未被擦除、
-擦除闪存中指定的扇区-同样、
- 在控制卡上,我 尝试了 S1引导模式开关的所有4种组合,
- 重新启动、重新连接可多次重新启动或重新连接的所有设备。
无论我更改什么、控制台输出仍然包含相同的错误。
非常感谢您的任何建议、
Marek Masár